This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:能否查看我们的寄存器值?

Guru**** 2492115 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886545/tlv320adc3101-could-you-review-our-register-value

器件型号:TLV320ADC3101

尊敬的 TI 团队:

客户正在设计 TLV320ADC3101。 我 附加了原理图和寄存器值。 请查看。

e2e.ti.com/.../DMT_5F00_TLV320ADC3101-register-read-from-SoC-_2800_2_2900_.xls

我有一个问题。  模拟输入引脚连接到 GND。  由于模拟值为0、我认为 I2S DOUT 应该没有输出。

但是、DOUT 输出如下所示。 (CH1:LRCLK、CH2:DOUT)

你认为这是正常的吗?  请告诉我您的意见。

谢谢

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Downey Kim、  

    输入看起来不是交流耦合的(输入上有直流偏置)、因此在将输入接地时、会使输入负饱和。  

    也就是说、 如果输入是交流耦合并端接至 GND、 则仍会有噪声、 因此 DOUT 不会为零。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我将 GND 连接到模拟输入。 没有直流偏置。  当没有模拟输入时、我想检查 DOUT 输出是否为零。 有办法吗?

    请查看寄存器设置。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    随附的 ADC 原理图。 扬声器输出是 ADC 输入。 请查看输入行以了解任何问题。

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_AMP_5F00_SCH.pdf

    请回答上述问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我正在等待答复。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Downey Kim、  

    未使用的输入应连接在一起、并使用0.47uF 电容器将其端接至 GND。

    现在、我可以看到输入是交流耦合的、只是您最初发送的原理图中没有显示。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Downey!

    这里还有其他问题吗?