This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:Altium 项目

Guru**** 2533210 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM, TAS2770EVM, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/874394/tas5805mevm-altium-project

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS2770EVMTAS5805M

您好!

如果 可以提供、我想请求 TAS5805MEVM Altium 项目(就像 TAS2770EVM 一样)。

此致、Artur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artur、

    您需要整个项目还是有您想要的布局和/或原理图等特定文件?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert!  

    实际上、我只需要 SCH 库和 PCB 库(它们可以从整个氮化镓项目生成)。 我想将您的(供应商) PCB 封装和 SCH 符号用于 TAS5805M。 除此之外、我还想了解一下您的参考布局、并可能在某些 Rnd 过程中使用它(但这并不是必需的、因为我拥有 TAS5805MEVM、并且在 DS 中看到了布局)。

    此致、Artur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert  

    如果您能尽快回答之前的问题、我将不胜感激。 提前感谢您。

    此致、Artur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artur、

    很抱歉耽误你的时间! 请告诉我这些文件是否足够。  e2e.ti.com/.../TAS5805MEVM_5F00_revC.zip

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    非常感谢、这些文件就足够了。  

    此致、Artur