This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:如何将 PurePath 控制台立体声2.0默认设置更改为立体声2.0 LC

Guru**** 2779865 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/875449/tas5805mevm-how-to-change-the-purepath-console-stereo-2-0-default-setting-to-stereo-2-0-lc

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5805M

你(们)好  

我们将使用 PurePath 控制台评估 TAS5805MEVM。 如果我们从 PurePath GUI 中选择立体声2.0、则会选择 TAS5805MEVM 的磁珠 C 输出。  

对于立体声2.0、我们将评估 LC 滤波器。 如何更改 TAS5805M PurePath 控制台 GUI 立体声2.0默认设置的默认设置,以转到使用 TAS5805MEVM 的 LC 输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、

      请参阅随附的故障排除幻灯片。

    此致

    Lindae2e.ti.com/.../TAS5805-Trouble-shooting_2800_Draft_2900_.pdf