This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:EVM G722编解码器的配置

Guru**** 2491975 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885855/tlv320aic3254evm-k-configuration-of-the-evm-g722-codec

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254

尊敬的 Gents:  

我想使用 TLV320AIC3254作为其编解码器功能、我有一个使用具有16kHz 采样率的 PCM 接口 G.722 (64kbit/s ADPCM)的射频模块。

使用 AIC3254 CS 软件、我找不到如何配置电路板、是否有任何文档可以提供帮助? 如果您能提供一些建议、我将不胜感激。

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺  

    您能给我更深入的了解一下您想要如何配置编解码器吗?  AIC3254CS 软件主要用于配置输入/输出、PLL 和 ASI 接口。  如果您想使用可编程 miniDSP、 则需要 PurePath Studio (便携式)。  

    让我知道您要做什么、我将尽力提供帮助。  

    还有 一个用户指南

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复、  

    我已经使用用户指南来赞扬我的 EVM 板、实际上该板被识别为声卡、但在计算机上播放音乐时、EVM 上没有音频输出、我已将跳线留在其默认位置并为 DAC 供电。

    我已在 J10连接器上插入标准耳机(标记为仅耳机测试)

    当更改控制软件音频播放页面上的配置时、我可以听到扬声器发出一些咔嗒声、因此我猜可能发生了一些情况、但仍然没有音频。

    你有什么想法吗?

    同时、我将了解 PurePath Pur Studio。

    谢谢

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺  

    我建议使用其中一个预设开始。  

    然后选择"高性能立体声播放"

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、感谢您的帮助、

    我已经这样做了、但仍然没有音频、我更改了计算机、只是为了检查是否不是来自 Windows 版本、而是也没有音频。

    在执行音频播放设置时、我可以听到一些咔嗒声、我猜 TLV 配置良好、 主板可能有问题吗? 你怎么看? 在用户手册中、仅显示 SW2开关的其他位置。

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺  

    您是否选择了 USB 音频 EVM 作为您的声音设备?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是的、我已选择它。

    我有2个演示板、这两个板都有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺  

    检查 USBMODEVM 上 SW2的位置。  

    确保 SW2.4和 SW2.5已打开。  

    您还可以确保 IC 获得带示波器的音频时钟。 很明显、USBMODEVM 已被检测到并正常工作。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

     您是否在 TLV320AIC3254 评估方面取得了进展?  您是否能够验证音频时钟?