This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:BTL 的最小 RL

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881956/tpa3136d2-minimum-rl-for-btl

器件型号:TPA3136D2

您好、专家、

数据表显示 VDD <= 12V、最小 RL 为3.2欧姆。

如果我的规格是5V/2.7 Ω/4.5W。 您认为 TPA3136D2还可以吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我们在数据表中放置最小阻抗的原因是为了最大限度地减小器件达到过流关断状态。 因此、当使用低于数据表中指定的阻抗时、虽然我无法正式保证器件性能、但只要您设计系统以避免过流、您就可以使用较低的阻抗运行器件。  

    根据我的计算结果、您的系统应避免过流、但您需要在系统中进行验证以确保这一点。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    很高兴我能提供帮助!  

    此致、

    Robert Clifton