This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:I2S 上的固定采样率 DIT 和 DIR 上的不同采样率

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX9211, SRC4392, SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899882/dix9211-fixed-sample-rate-on-i2s-different-sample-rate-on-dit-and-dir

器件型号:DIX9211
主题中讨论的其他器件: SRC4392、 SRC4382

可以使用 DIX9211在 I2S 端口上具有192KHz 的固定采样率、并使用具有不同采样率的 DIT 和 DIR?

在我的情况下、我需要从 DIR 接收采样率为44.1或48kHz 的 AES/EBU 信号、然后通过 DSP (作为软件运行到嵌入式电路板中)、并将经过处理的音频(具有需要192KHz SR 的带宽)输出到 DIT 输出(AES/EBU)。

DIX9211内部有一个内部采样率转换器?

如果我无法使用该器件、是否有一个器件允许此操作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    DIX9211没有集成的采样率转换器、但是如果您的 DSP 有多个 I2S 接口、那么您可以这样做。 DIR 将接受 AES 信号并转换为 I2S 以供 DSP 处理、然后 DSP 可以实现采样率转换并使用必要的时钟运行单独的 I2S 线路、然后将其馈送到 DIX9211并通过 DIT 输出。  

    如果您不希望这样做、则可以考虑使用 SRC4382或 SRC4392、因为它们将 AES 接口与多个 PCM 端口和采样率转换器集成在一起。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Zak Kaye"]

    您好、Giuseppe、

    DIX9211没有集成的采样率转换器、但是如果您的 DSP 有多个 I2S 接口、那么您可以这样做。 DIR 将接受 AES 信号并转换为 I2S 以供 DSP 处理、然后 DSP 可以实现采样率转换并使用必要的时钟运行单独的 I2S 线路、然后将其馈送到 DIX9211并通过 DIT 输出。  

    如果您不希望这样做、则可以考虑使用 SRC4382或 SRC4392、因为它们将 AES 接口与多个 PCM 端口和采样率转换器集成在一起。

    最棒的

    Zak

    [/报价]

    Zak 您好、感谢您的回答。 一切都很清楚。 遗憾的是、我没有两个 I2S 端口、因此我将使用建议的 SRC 之一。