This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:在 DIR9001和 PCM2707之间共享 PCM1794

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, PCM1794A, SN74LVC157A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/874445/pcm1794a-sharing-pcm1794-between-dir9001-and-pcm2707

器件型号:PCM1794A
主题中讨论的其他器件:DIR9001SN74LVC157A

大家好、DIR9001和 PCM1794A 之间是否可以与路径中的电阻器共享 I2S 总线、或者是否需要使用多路复用器? 对于多路复用器、假设需要自动切换、优先级为带 Toslink 输入的 DIR9001、建议使用哪一个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nebojsa、

    您需要在两者之间进行某种类型的切换。  如果两个器件都在提供信号(它们通常是这样做的、只有零数据)、则会发生冲突。  我建议使用一个简单的数字开关、您可以尝试使用 DIR9001的错误标志作为输入。  这样、当施加有效的 TOSLINK 输入时、开关将更改源。   此开关可使用 SN74LVC257ARGYR 等简单器件。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回答。 您是否认为错误标志是当前音频信号的良好指示,或者是否应该改用!audio? 此外、我想我也可以使用 SN74LVC157而不是*257?

    谢谢、

    NEB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neb、您好!

    如果您希望输入始终是音频(线性 PCM 数据)、我认为这在您的应用中是合理的、则音频也适用于逻辑开关。  SN74LVC157A 也可以正常工作。  似乎是一个非常酷的项目!

    我也在关注 DIYAUDIO 上的线程。 )

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:)