您好!
我们将 OPA1622用于放大器应用。 当我们使用2.2k 输入电阻器和10k 反馈电阻器以实现4.54x 的增益时、电路的性能完美无缺。 但是、当我们将电阻器交换为33k 用于输入、将47k 用于反馈时、为了仅实现1.42x 的增益、我们遇到了我们怀疑是振荡的问题。 是否应该这样做? 如果是、可用于实现稳定性能的最小增益是多少?
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mike:
OPA1622的单位增益稳定、因此我不怀疑增益=1.42V/V 会出现任何问题。
您的输入信号是什么? OPA1622的输入引脚通过反向并联保护二极管受到大差分电压的保护。 在大多数电路应用中、输入保护电路没有任何作用。 但是、在低增益电路中、快速斜升输入信号可能会对这些二极管正向偏置、因为放大器的输出无法足够快地响应输入斜升。 如果输入信号足够快、能够产生这种正向偏置条件、则输入信号电流必须限制在10mA 或更低。
Tamara
您好、Tamara、
输入信号为1V 差分正弦波。 当使用2k 输入电阻器和10k 反馈电阻器时、来自同一电源的电平完全相同、工作完美。 测试电路板的 PCB 工程师仅具有示波器。 我有一个合适的分析器、但在我收到它们之前无法对它们进行测试。 但是、他宁愿在仍然有问题的情况下解决问题。
以下是输入为10kHz 且电阻为2.2k/10k 时的示波器走线:
这里是10kHz 输入、采用33/47k 电阻器。 但输入为@ 1kHz 时、它看起来就像上面的图一样好。
此外、使用33/47k 电阻器时、振幅会随着频率的上升而降低。 对于33k/47k 电阻器、10kHz 时的振幅仅为1kHz 时振幅的一半。 对于2.2k/10k 电阻器、它在频率上升时保持平坦、这是它应该达到的水平。