This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:OPA1622可实现的最小稳定增益是多少

Guru**** 2523770 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/875359/opa1622-what-is-the-minimum-stable-gain-that-can-be-achieved-with-the-opa1622

器件型号:OPA1622

您好!

我们将 OPA1622用于放大器应用。 当我们使用2.2k 输入电阻器和10k 反馈电阻器以实现4.54x 的增益时、电路的性能完美无缺。 但是、当我们将电阻器交换为33k 用于输入、将47k 用于反馈时、为了仅实现1.42x 的增益、我们遇到了我们怀疑是振荡的问题。 是否应该这样做? 如果是、可用于实现稳定性能的最小增益是多少?

提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    OPA1622的单位增益稳定、因此我不怀疑增益=1.42V/V 会出现任何问题。  

    您的输入信号是什么?  OPA1622的输入引脚通过反向并联保护二极管受到大差分电压的保护。 在大多数电路应用中、输入保护电路没有任何作用。 但是、在低增益电路中、快速斜升输入信号可能会对这些二极管正向偏置、因为放大器的输出无法足够快地响应输入斜升。 如果输入信号足够快、能够产生这种正向偏置条件、则输入信号电流必须限制在10mA 或更低。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    输入信号为1V 差分正弦波。 当使用2k 输入电阻器和10k 反馈电阻器时、来自同一电源的电平完全相同、工作完美。 测试电路板的 PCB 工程师仅具有示波器。 我有一个合适的分析器、但在我收到它们之前无法对它们进行测试。 但是、他宁愿在仍然有问题的情况下解决问题。

    以下是输入为10kHz 且电阻为2.2k/10k 时的示波器走线:

    这里是10kHz 输入、采用33/47k 电阻器。 但输入为@ 1kHz 时、它看起来就像上面的图一样好。  

    此外、使用33/47k 电阻器时、振幅会随着频率的上升而降低。 对于33k/47k 电阻器、10kHz 时的振幅仅为1kHz 时振幅的一半。  对于2.2k/10k 电阻器、它在频率上升时保持平坦、这是它应该达到的水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我对此进行了更深入的研究。 您看到的是输入偏置电流误差。 OPA1622是一款双极输入放大器、因此高阻值电阻器将与输入偏置电流相互作用、从而导致总体误差。

    尝试将47k/33k 值降低到较小的比率、例如470 Ω 和330 Ω。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以、但对于该增益级、我需要具有至少20K 的输入阻抗。 否则、对于某些源而言、负载太难驱动。 接近50K 将更好。 那么、您是否认为这种运算放大器不可能实现?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    您可以尝试添加一个与同相输入串联的电阻器来平衡 IB 效应。

    47k 和33k 的并联组合约为19k:

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢