This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:使用 DRV2700驱动压电式

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882991/drv2700evm-driving-a-piezo-with-drv2700

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件: DRV2700

DRV2700EVM 能否以20kHz 的频率驱动8nF 压电体、从而在100V - 200V 左右实现这一目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    遗憾的是、DRV2700的带宽有限、即使负载电容较低、也不建议在频率高于10kHz 的情况下使用该器件。

    有关频率范围的更多信息、请查看数据表的典型特性部分:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv2700.pdf#page=7

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.