This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:动态范围控制

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M, TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881841/tas5754m-dynamic-range-control

器件型号:TAS5754M
主题中讨论的其他器件: TAS5717

大家好、

我们正在使用 TAS5754M、两个通道将使用 HybridFlow 1作为四 BTL 立体声输出、两个通道将使用 HybridFlow 4作为两个 PBTL 单声道输出。 我们希望使用3频带 DRC 模块。  。  我知道我们可以使用 PurePath Studio 工具静态配置3频带 DRC 模块、但我们希望能够动态调整参数。 是否有任何介绍如何执行此操作的文档?  我们已经看到了 SLOA148 (TAS57xx 动态范围控制)、但希望控制 TAS5754M 中的3频带 DRC 模块。  SLAU577A 显示了可用的 HybridFlow 选项、但未详细介绍哪些寄存器采用哪些控制以及哪些公式用于计算系数。 对于 TAS5754M、是否有任何与此信息相关的文档?

谢谢、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、  

    您可以选择查看 PPC2的 I2C 日志、以查看 GUI 中处理的寄存器。

    这可以通过选择以下选项来实现:

    1.记录(复选标记)屏幕右下角

    2.点击屏幕右下角的“查看日志”按钮  

    3.屏幕右上角的绿色箭头应变为红色的停止按钮。  

    在控制台日志查看器中、点击该屏幕底部的清除按钮、更改所需参数、然后点击刷新。  

    这将使您能够查看 DRC 配置中的所有寄存器。   

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 是否有关于如何计算系数的公式的信息?  

    此致、


    车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、  

    请允许我花些时间与我们的设计人员交谈、看看他们在 PPC2 GUI 生成过程中是否使用了哪些公式。  

    在平均时间内、我找到了 TAS5717的 AGL 计算器、我不确定它是否适用于 TAS5754M。 请告诉我它是否对您有所帮助。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件:  
    e2e.ti.com/.../AGL_5F00_TAS5717-_2800_2_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carolina、这将有助于解决我们的问题!