This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:无法使用 PPC3进行连接

Guru**** 2998580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892497/purepath-cmbevm-cannot-connect-using-ppc3

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825MEVM、 TAS5825M

我有一个新的 PurePath-cmbevn 和 TAS5825MEVM。  我正在尝试使用 Win10上的 PPC3应用进行连接。

我已经下载并安装了该应用程序。  我已连接 EVM。  它在 Windows 中注册为音频设备。

但是、当我启动 PPC3并尝试启动 TOE TAS5825M 应用进行连接时、它只是在"加载"阶段挂起并永久旋转。  请参阅图片。

有什么想法吗?  非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    请尝试在没有任何 EVM 通过 USB 插入计算机的情况下打开应用程序。  

    您是否仍然看到相同的问题? 如果您有,您是否能够打开其他应用程序?

    如果两者都没有、请删除该程序并重新下载。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州