This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:故障检测控制寄存器

Guru**** 2491815 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48100Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892247/lm48100q-q1-fault-detection-control-register

器件型号:LM48100Q-Q1

您好!

 数据表第12页的7.3.2故障检测控制寄存器中的描述非常令人困惑。 请回答以下问题、说明我的困惑所在:

1."虽然故障电路忽略选定的测试、但 LM48100Q-Q1保护电路保持激活状态并禁用器件。"

它忽略测试、但以某种方式处于活动状态并禁用器件。 这意味着什么?

2."如果 DG_EN = 1、并且启动了诊断序列、则无论故障检测控制寄存器中的状态如何、都会执行所有测试。"

有些测试被配置为忽略、但如果 DG = 1、则执行所有测试。 选定的测试何时被忽略?

谢谢。

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oguri-San、

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    我认为这可以通过表2来解释。 故障检测控制寄存器( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm48100q-q1.pdf#page=13 )。 该文本所指的是、将忽略该寄存器中选定的故障。 但是、即使忽略故障、保护电路仍将工作。 在出现短路或过热事件时、器件将被禁用。

    2--即使故障检测控制寄存器中选定的设置被设置为"1",诊断序列也将启动。 诊断序列与该寄存器中选定的选项无关。

    我希望这一点是清楚的。 如果您需要其他支持、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.