This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:寄存器值问题

Guru**** 2491975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891052/tlv320adc3101evm-k-register-value-issue

器件型号:TLV320ADC3101EVM-K

尊敬的专家:

我正在使用 PPS 设计算法块。 该流程可以成功下载到 EVM、但写入寄存器的值无法正确显示。 例如、ABSscaler 有一个代码值、0.9999、第4页、第44页。 但在寄存器中下载后的值为0。

如图所示、您能不能说出问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wxyxiangyang、  

    是否单击寄存器映射窗口右下角的"refresh"按钮?  

    我无法重现您的问题。  当我单击刷新时、寄存器值显示正确的当前值。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的威尔逊:

    是的、我单击了刷新次数、但没有工作。

    这似乎是软件的错误。   

    对于其他值设置、如 NADC、mAdc、该值可以正确显示。 但是 、GDE 中算法组件的值无法正确显示。

    我已将流程秘密发送给您,您能帮助您在计算机中操作,还是只需在计算机中设置相同的 ABScacle 算法进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的威尔逊:

    您能否帮助您在自己的计算机中构建类似的流程、并检查它是否会重现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    期待您的回复、谢谢。 这个问题困扰了我几天。 希望我能得到正确的答案。