This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/PCM1863:ADC 的正确频率

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880426/compiler-pcm1863-the-correct-frequency-of-adc

器件型号:PCM1863

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、先生、

我在主模式下使用24MHz 等非音频 MCK 运行。

1.在数据表的第39页中,ADC 的最低频率限制为128*采样频率输出。 因此、对于 FS =192k、ADC 频率应为192k*128=24.576Mhz。 但在第40页的表9中、建议的 ADC 频率仅为6.144Mhz。 哪一项应该是正确的?

2.如果在 ADC 主控模式下使用24.576Mhz 等音频 MCK 运行、建议不要在第36页的表5中配置 PLL。  在192k fs 下、PLL 是否会自动配置为在98.304Mhz 上运行、以便除以 dsp1/dsp2的49.152Mhz 时钟?

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    在采样率小于或等于48kHz 时、ADC 时钟发生变化、以保持128的恒定过采样率。 尽管过采样率受 ADC 调制器的最大工作频率(6.144MHz)的限制、但采样率大于48kHz。 因此、对于192kHz 运行、过采样率为32。 表8仅适用于48kHz 及以下情况、因此有点误导。 不过、您会注意到、DSP 时钟要求在不同采样率下确实保持不变。

    表5也有点误导、因为可能不需要 PLL 配置、但前提是您的 MCLK 频率是采样频率的256x、384x 或512x 倍。 在这些情况下、可以使用自动时钟检测器功能、无需手动配置 PLL。 但是、如果您的时钟是采样率的125倍非音频倍数、则此功能将不起作用、您必须手动配置 PLL 和 DSP 时钟。 如果您提供了49.152MHz 的时钟、则可以使用自动时钟功能。

    下面是一个 PLL 计算器、我将其与您的特定时钟速率一起编程。 当您有非音频时钟时、这使得调整 PLL 设置变得更加容易。 我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak

    e2e.ti.com/.../PLL-Tool-PCM186x.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    很棒的帮助!

    非常感谢,最好的酒店

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    有关 ADC 的更多问题。  

    当将96k 和192k 采样频率的 ADC 频率设置为6.144Mhz 时、然后执行全带宽信号扫描时、我们发现 96k 中的混叠分量抑制效果良好、但192k 条件下的抑制效果不佳。   这是因为192k fs 下的32x 过采样率吗?

    是否可以微调 ADC 频率或 DSP1频率以提高抗混叠 性能?

    最棒的酒店

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    你是对的。 通常、过采样率越高、混叠抑制就越好。 不过、您将什么用作全带宽? 我仍然希望过采样率为32、以便使用集成式抽取滤波器提供合理的结果。 由于这是设计的一个限制、您不能以高于6.144MHz 的频率运行 ADC 调制器、但如果您担心高频噪声、则可以在输入端放置抗混叠滤波器。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    非常感谢您的友好帮助 !

    我们正在仪器中使用它。

    我们 已经尝试了 ADC 调制器的12.288Mhz、它的工作原理是、但抗混叠性能更差。 使用98.304Mhz 对 DSP1进行进一步测试,也可以正常工作,但没有任何帮助。

      我可以 再尝试其他时钟设置吗?

    模拟抗混叠滤波器可能不适合窄带宽条件。

    最棒的酒店

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    我不确定我是否完全理解您要做的事情。 您能否分享有关测试设置和您看到的测量结果的详细信息?

    抽取滤波器通常应为采样范围之外的信号提供大约65dB 的衰减。 对于不同的采样率、滤波器可能略有不同、但衰减应大致相同。 除非您可能具有大量的高频噪声、否则过采样率的差异不会对性能产生重大影响。 如果是这种情况、那么输入上的抗混叠滤波器也是您的最佳选择。 您的带宽要求是什么?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    非常感谢!

    我们只需使用函数生成器扫描全带宽并 使用 FFT 检查数据。 显然、192k 是最坏的情况。

     我们期望大约80k 的无混叠带宽。

    我们采用的过采样率越高,带边就越陡峭。 因此、我们对 ADC 尝试12.288Mhz、对 DSP1尝试98.304Mhz。 但为什么它没有使用呢?

    最棒的酒店

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您能否分享您正在查看的 FFT 图和设置条件?

    谢谢、

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    非常感谢!

    这些图位于我们的仪器上。 当发生器频率上升到采样频率的一半时,例如192k 采样频率的97k 时,它将回滚到95k。  它大约比 96k 采样频率上的抑制低10-20dB。 我  认为数据表中的65db 是针对48K 采样频率。

     过采样率和 DSP1频率理念越高?

    最棒的酒店

    James