This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:Swift 过量输入

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890036/tlv320adc3140-swift-excessive-input

器件型号:TLV320ADC3140

您好!

我的客户正在评估 TLV320ADC3140、当输入速率过高的电压时、将输出异常数据。

当电压不是快速时、输出数据正常、如下所示。

e2e.ti.com/.../TLV320ADC3140.xlsx

尽管存在输入通道端口、但当同时向多个通道输入 Swift 过压时输出零数据、仍会出现此症状。

它们仅在相关电平调节上使用 PGA 功能(不使用数字音量、自动增益)。

我有两个问题。

・此行为是否由该 ADC 的任何功能引起?

・是否有任何已暂停的寄存器来查找此条件?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    您能否还展示输入电压信号的外观、或提供电压电平和斜升/压摆率、以便我们更好地概念化应用于 ADC 输入的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin San、

    感谢你的答复。

    我连接波形。

    当正弦波时、不会发生这种现象。

    这是否有任何保护功能?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin San、

    我很抱歉给你带来麻烦。

    这是如何取得进展的?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    数据表指定了最大输入电压、如下所示:

    • 差分输入满量程交流信号电压为2Vrms
    • 单端 输入满量程交流信号电压为1Vrms

    该图显示了3.3V 信号摆幅、因此信号将在 ADC 输入端进行削波。 请将信号摆幅减小到数据表规格范围内。

    此致、
    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佩德罗-圣、

    感谢您的信息。

    我理解您的回答。

    这种行为不是预期行为、对吧?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    到 Pedro San 的点、ADC 的最大输入电压正超出该输入电压。  因此、结果很可能是意料之外的。