This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634EVM:TAS5634EVM、软件

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5634EVM, TAS5558, TAS5634, TPA3255, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899207/tas5634evm-tas5634evm-softawe

器件型号:TAS5634EVM
主题中讨论的其他器件: TAS5558、 TAS5634、 TAS5805、 TPA3255、 TAS5548

您好!

我对 TAS5634EVM 有几个问题。

1) 1)我需要使用 USB 电缆进行音频输入。 如果没有推荐的软件、是否可能实现?

2) 2)当我完成1)时、从 YouTube 加载一些音乐、 TAS5558的 PWM 输出为50%-输出 TAS5634无声音。

跳线和其他设置适用于 PBTL。 我出了什么问题?

谢谢你

伏伊塔省

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vojta、

    EVM 支持通过 USB 输入音频。 您能否在 PC 上检查音频输出选项? 您可以在电路板上拍照吗? 我想检查跳线位置和输出连接。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我使用 PurePath 控制台1解决了此问题。 当我运行程序时、EVM 突然工作。 我有点惊讶的是、它只需要打开程序、而不需要任何设置。 可能是由于 I2C?!

    我有一个问题要问你。 与 TAS5558DCAR 相比、您(TI)是否有适用于音频 PWM 的简单 IC? 我是说具有音频模拟输入和 PWM 输出的 IC?

    非常感谢。

    此致、

    伏伊塔省

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vojta、

    我们有很多音频放大器选项。 输出功率要求是什么?

    对于中等功耗模拟输入器件、我们有 TPA311x/312x/313x 系列;对于数字输入器件、我们有 TAS5805和 TAS5825以及许多 TAS57xx 器件。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我将使用 TAS5634、因为要求是 D 类放大器、300W、6 Ω、PBTL。 可以通过麦克风 MK24生成 PWM、但我想用一些简化、易用的 IC 替换 MK24 ...

    此致、

    伏伊塔省

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vojta、

    嗯、对于300W@6R、我们产品系列中唯一的选择是 TAS5634。。。 最高功率的模拟输入器件是 TPA3255、它最高可支持51.5V PVDD 它只能支持315W@4R 负载、不足以支持6R 负载。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我还有另一个问题要问。 应通过 TAS5558DCAR 为 D 放大器生成什么占空比范围(容差) PWM? 正如我在上面写的那样、我希望尝试从微控制器生成 PWM 作为另一个选项。 我应该避免什么问题。

    谢谢你。

    此致、

    伏伊塔省

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vojta、

    您所讨论的实际上是一个称为调制指数的参数。 理论上、该数字可以是100%。

    在常见应用中、TAS5634等功率级与 AUido 处理器 TAS55x8搭配使用。 在 TAS5548数据表(请参阅第65页)上、您可以获得一些调制指数选项。 我建议您选择其中一个限制。

    谢谢!

    此致、

    Sam