This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:扬声器

Guru**** 2491815 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891288/tas2557-speaker-re

器件型号:TAS2557

大家好、

TAS2557的参数是针对7.5 Ω 扬声器而构建的。 扬声器的阻抗为7.5 Ω+/-15%(6.375 ~ 8.625 Ω)
如果我们更改另一个扬声器、并且扬声器的阻抗为6欧姆。
扬声器的保护算法是否存在风险?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    强烈建议对您的新扬声器运行扬声器特性、以保持最佳的扬声器保护算法性能。

    如果在不更新特性说明的情况下更改扬声器阻抗、则算法将无法正确遵循扬声器规格、从而降低性能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    有两个来自不同供应商的扬声器。
    扬声器的阻抗相同。
    但 T/S 参数和频率响应不同。
    我们是否可以对两个扬声器使用 TAS2557的一个参数?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rence:

    扬声器特性化考虑了扬声器的几个规格、而不仅仅是阻抗。
    如前所述、强烈建议为每个不同的扬声器运行扬声器特性。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器