This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:音频论坛

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892180/lm3886-audio-forum

器件型号:LM3886

LM3886数据表的图35显示了 f = 1kHz 时不同负载和不同电源电压下的输出功率与功率耗散间的关系图。 我想知道作为频率函数的3D 图会是什么样的。

具体而言、有人可以告诉我、或者我如何确定功率耗散作为20Hz 至20kHz 频率的函数、而 Vs 在24V 时保持恒定、输出功率在50W 时保持恒定。 图35在20Hz 至20kHz 范围内是否一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从音频角度而言、应假设整个音频频带的功率耗散相同。 3D 图将是一个有趣的练习、但不会产生比数据表中已经有的更多数据。