This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5141:我想制造音频能量检测器、并输出 H 或 L 电平电压。

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899437/pcm5141-i-want-to-make-an-audio-energy-detector-and-output-the-h-or-l-level-voltage

器件型号:PCM5141

我想制作一个音频能量检测器、并输出 H 或 L 电平电压。  我可以使用 miniDSP 来实现 它吗?

我已经测试 了峰值检测器组件--> GPIO_OUT,但它不起作用。  它无法确认  是否具有信号的阈值电平。

如果您能告诉我如何通过 miniDSP 实现它?

许多问题

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    为了确保我了解您正在寻找的内容:您希望使用数字输出引脚来指示是否已超过峰值高电平或低电平?  

    您能澄清一下您的意思吗?  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回答。

    我只想实现一点。 如果有音频、 则向 GPIO 输出高电平。  如果为静默模式、则向 GPIO 输出低电平。

    我已经从 E2E 中搜索了类似的问题。 我发现 GPIO 输出组件(在输入输出下)将生成中断脉冲(而不是信号的实际电平)。

    所以我认为这是不能实现的、我对吗?

    非常感谢!

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    这在 DSP 中可能是可行的、但仅使用器件中的自动静音功能并将其中一个 GPO 引脚设置为标志可能会更容易。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回答。

    "PCM514x 器件具有两个自动静音功能、可在断电(有意或无意)时使器件静音。"

    "该位控制检测到零采样时自动静音的行为。 零检测的时间长度由第0页/寄存器59设置。"

    这个想法听起来不错。 但我认为自动静音功能只能 检测零样本。 即使输入音频是静音的、我的音频系统 也有一些背景噪声、不能为零样本。

    因此、我认为它必须设置一个阈值电平。  例如、如果大于该值、则输出1。 输出0。

    非常感谢、

    6月