This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC6140EVM-PDK:无法使用评估板配置4通道96kHz 和192kHz 采集

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873260/adc6140evm-pdk-unable-to-configure-4-channels-96-khz-and-192-khz-acquisition-with-the-evaluation-board

器件型号:ADC6140EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:PUREPATHCONSOLETLV320ADC6140

大家好、

使用 PurePathConsole 3和评估板、我无法将 TLV320ADC6140配置为在4个通道上以96kHz 和192kHz 的频率执行32位 TDM 采集。
评估板上是否有48kHz 限制?
您能否共享一个有效的安装文件?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    您如何配置评估板? 您是否正在尝试通过 USB 或外部 ASI (如 Audio Precision)执行此操作? 请注意、如果您使用的是 USB、则必须在 TI USB 驱动器的声音属性中调整采样率、EVM 上的 XMOS 芯片仅支持特定的比率。 采样率超过48kHz 时、BCLK/FSYNC 比率固定为64、这只允许多达2个32位数据通道。 在48kHz 时、BCLK/FSYNC 比为256、这使得您能够通过 USB 发送全部8个通道。 希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我使用自己的测试板成功配置96 kHz/4通道。

    您是否认为可以配置"异域"采样率,例如80 kHz? 如何实现这一点?

    此致

    Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    我们不会对48kHz 或44.1kHz 的倍数/亚倍数进行任何规格测试、但只要您提供有效的时钟比、您就可以在其他采样率下运行。 EVM 无法通过 USB 进行此操作、并且 GUI 无法正确识别非传统的采样率、但仍能正常工作。

    最棒的

    Zak