This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:请进一步帮助我的交流频率信号?

Guru**** 2390835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895854/tpa6120a2-further-assistance-with-my-ac-frequency-signal-please

器件型号:TPA6120A2

尊敬的 Ivan:

我在连接到线圈设置之前测量了声卡的交流电压、电压为7.19V。


目前我的设置包括一个频率生成电路、它以500Hz +的频率打开和关闭扬声器连接的开关。 因此、我的声卡中低于100Hz 的频率会以这个更高的频率振荡。


我的频率生成电路最初控制15V 直流电源、为了让我直观地查看与线圈的连接是否良好、它有一个3.3伏 LED 与1k 电阻串联。


因此、我的7.2V 交流信号在线圈电路之前通过与1k 电阻串联的3.3V LED。


由于指示灯可用于确定我的连接是否良好、并且电源从声卡到达钻机;您是否能够告知、我的交流频率信号是否会显著降低 LED 和电阻器?


我还在等您的进一步建议吗?


非常感谢。


Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Christopher、  

    我们的团队将查看此主题并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    由于 LED+电阻器而导致的输出信号衰减主要取决于流经电阻器的电流、电阻器越大、电流越低、但这将降低 LED 光强度。

    您是否有图来更好地了解您现在的连接是什么?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    请原谅我在下面的粗版式?

    这是 LED 的技术规格,它最初是针对15V 直流信号设置的,因此1k R:VAOL-5LWY4 - LED、白色、通孔、T-1 3/4 (5mm)、20mA、 3.5 V、5 CD

    MOSFET 以大约500 + Hz 的频率循环、开关次级频率大约为40Hz。

    我附加了从在线音调发生器.com 上捕获的立体声信号。 40.6153846 Hz

    我意识到我提出了很多问题、但是否可以要求您将其反相并合并为单声道信号?

    当我在反转 RH 轨道后导出文件时、它们会有效地相互抵消并创建静默轨道?

    当我尝试循环该信号时、它在每个段的开头和结尾处的信号中产生了一个怪异的信号、而当我剪切和编辑该文件时、它肯定不应该这样做?

    很显然、我做了一些错误。 我找不到要使用的伪差动应用程序?

    我想回跳、我要实现的就是将立体声曲目组合成一个单声道、同时将我发送到原型钻机的输出电压加倍。

     我知道我要问很多,但我会永远感激你,请你。

    非常感谢。

    Christopher

    e2e.ti.com/.../40.6Hz.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher,

    我想我们在两个线程中处于相同状态、让我跟进您的另一个线程。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请回复或创建新主题帖。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器