This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:TPA3111D1PWPR 相关问题

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870080/tpa3111d1-tpa3111d1pwpr-related-issues

器件型号:TPA3111D1

TPA3111D1PWPR 相关问题

目前、我们的音频功率放大器芯片采用 tpa311d1pwpr 和4 Ω 5W 扬声器、将功率放大器芯片的输出功率限制为5W 或10W、这将导致故障级别过低。
连接方法如下:

想知道如何解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生故障问题时的输出功率是多少?

    您能否与我分享整个原理图、包括输出器件?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    整个原理图将帮助我们了解可能发生的故障。 WHA 还可以、您是否获得 PWM 输出? 该故障发生在平流期间还是在播放一段时间后?

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有回复、此主题将关闭。