This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:降低噪声

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, NE5532, OPA1678, TPA3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882492/tpa3255evm-reducing-noise

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:NE5532OPA1612OPA1678TPA3251EVM

用 OPA1612之类的器件替换 NE5532并将运算放大器输入和反馈电阻器替换为2K 而不是10K 电阻器会降低 EVM 的输出噪声吗? 我知道这会降低 EVM 的输入阻抗、但只要我的 DSP 板仍然可以驱动 EVM、似乎应该减少注入的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    有趣的是、您这么说。 几年前、我使用 OPA1678器件更改了 TPA3251EVM 上的 NE5532。 切换运算放大器时应该没有问题。 对于电阻器、更改为2k Ω 电阻器不应导致任何问题。 正如您所说的、只要 DSP 板仍然可以驱动 EVM、就可以正常工作。

    此致、

    Robert Clifton