This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:原理图审阅和组件选择

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895514/tas2557-schematic-review-and-components-select

器件型号:TAS2557

尊敬的 TI:

您能否帮助检查 TAS2557设计的原理图和组件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rence、

    是的、我们可以查看原理图和设计文件。 请您与我们分享您想查看的文档吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的支持

    请参阅磁珠和电感的原理图和数据表。

    因为该设计与我们的旧项目相关。

    有两个 PCB 板、包括主板和扬声器板、并使用 FPC 进行连接。

    Vsense 无法直接连接到扬声器 pad.e2e.ti.com/.../3808.TAS2557-schematic.pdfe2e.ti.com/.../47nH_5F00_LQW18AN47NJ00.PDFe2e.ti.com/.../Bead_5F00_MPZ1608S221A.PDF

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis  

    我们仍在等待您的回复、您能帮您查看吗?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基尔、丹尼尔、

    在查看原理图后、看起来不错。
    最好将 SENSE 引脚直接连接到扬声器。 否则、不会考虑输出滤波器的 IR 压降、这可能会影响 IV 感测精度。

    关于升压电感器、请确保至少保持 数据表中表128所述的值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我将向您发送布局文件、您能否在此处提供评论?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    这些是否与本条目中提供的不同?: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/895514/3311088#3311088

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请回复或创建新主题帖。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器