This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频 ADC 选择

Guru**** 2538690 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891465/audio-adc-selection

主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3140

你好!  我正在寻找具有以下特性的音频编解码器:

 

电源电压: VDDA=3.3V、VDDD=3.3V。 VDDP=3.3V;

通道:2;

位:24;

SNR:100dB

采样率: 8~200kHz

我在 TI.com 上发现 PCM189x 符合1-4标准、但采样率仅达到192sps、我们是否有任何器件满足所有要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    200kHz 是有点奇怪的音频采样率、但您会发现许多器件支持高达192kHz 的频率、例如您找到的 PCM186x 系列。

    如果您确实需要大于200kHz 的采样率、请查看 TLV320ADC3140。  它是一款4通道器件、支持高达768kHz 的采样率、但在较高的采样率下、通道数会受到限制、并且仅支持384kHz 的两个通道、可满足您的需求。

    支持 TLV320ADCx140采样率和可编程处理块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells、

       感谢您的推荐、我将再次查看采样率、TLV320ADCX140可满足我的需求。