This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:PCM9211EVM-U 的软件问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211EVM-U, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873930/pcm9211evm-u-problems-with-software-for-pcm9211evm-u

器件型号:PCM9211EVM-U
主题中讨论的其他器件: PCM9211

尊敬的先生或女士:

为 PCM9211EVM-U 运行软件会始终显示以下错误代码:

是否有任何建议可以解决此问题?

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您在哪个操作系统上运行该软件? 当您独立启动软件、甚至在连接 PCM9211的情况下启动软件时、是否会出现此错误?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我找到了解决问题的方法-您必须将系统语言设置为英语(美国)、然后一切都可以正常工作。 这是因为浮点表示法的"、"被误解。

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    很高兴您能找到解决方案、如果我们再次看到这种行为、我很感谢您与我们一起闭合环路!

    最棒的

    Zak