This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:该线性电源稳压器是否可以与 LM49450配合使用?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896623/lm49450-would-this-linear-power-regulator-work-with-the-lm49450

器件型号:LM49450

大家好、我只是想知道我到目前为止计划的电路是否能够满足我的项目需求、我正在寻找有关如何改进设计并使其发挥最佳潜力的任何意见或建议。 我尝试尽可能密切地遵循数据表、但我处于一个技能水平、在这个水平上、我对我创建电路图的能力不能确定。 这将是一个分线板、可轻松访问 IC2或 I2S 接口。 原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kayson、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您的原理图看起来正确。 我实际上只有一项建议。 我建议在每个电源引脚上添加一个0.1uF 的电容器。 该电容值有助于衰减可添加到电源引脚上的高频成分。 电源不稳定可能会导致音频内容和处理松动。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见、Luis!  

    那么、您说我应该在电源的电压稳压器 U2 AP7312的引脚1、5和6上添加一个0.1uF 电容器? 或者、您是指 LM49450的电源输入引脚? 您是否更愿意为 LM49450推荐任何其他电源?  

    非常感谢您、

    Kayson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kayson、

    我参考了 LM49450的电源输入引脚。 它们最好靠近引脚、以实现良好的降噪效果。

    关于电源、您是否需要具有输出的单个电源? 我想您可以联系我们的电源管理团队、获取建议的电源稳压器。 理想情况下、我们需要具有低纹波的稳压器、因为这直接涉及到输出。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我现在已经弄清楚了。 我刚刚进行了一些更新、将线缆移走了音频左右输入、因此我可以通过 I2S 传输全数字音频、我计划将其连接到 Raspberry PI B+型号。 我想使用0.1uF 电容器、但在库中找不到我使用的任何 LCSC 器件。 因此、我将.1uF 转换为100nF、这样就可以工作、对吧? 感谢您提供的链接、我一定会查看该链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、.1uF 电容器是用作电源引脚的耦合电容器还是像所有其他电容器一样用于旁路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kayson、

    正确、100nF 将适合您的设计。 正如您正确提到的、它们可用作电源引脚的耦合电容器。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.