This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6340-Q1:PCM6340故障诊断机制

Guru**** 2491815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891859/pcm6340-q1-pcm6340-fault-diagnostics-machanism

器件型号:PCM6340-Q1

大家好、

对于 PCM6240/PCM6340、它具有故障诊断功能、例如开路输入/短路输入、接地短路/Vbat 短路等

这些诊断功能是如何工作的、启用诊断后、器件是连续实时诊断还是一次性诊断、那么应该将其禁用以进行正常工作? 我们看到其他一些器件无法在正常工作条件下支持实时诊断、不确定 PCM6xx0系列的工作机制。 谢谢。

此致

张夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    此系列器件的诊断灵活性很高。 诊断可通过实时故障寄存器进行实时监测。 此外、还有锁存寄存器、一旦发生故障就会触发、并在读取之前保持锁存状态、以便也可以捕获瞬态故障。 中断引脚和备用 GPIO 可配置为在检测到故障时触发、以便您知道何时检查寄存器。  

    数据表中提供了有关故障和中断的更多详细信息、我们目前正在编写一份应用手册、其中将通过一些应用示例更详细地解释故障诊断功能。

    最棒的

    Zak