This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:采用2.1配置的超低音扬声器在用户板上的增益较低

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891800/tas5825m-subwoofer-in-2-1-configuration-on-user-board-gain-low

器件型号:TAS5825M

我有一个2.1配置、其中低音炮由 第一个芯片的 I2S 输出驱动。 当前配置适用于 EVM。 无论如何、如果我驱动低音炮、预处理的一切都是正常的。

但是,当我驱动低音炮后处理时,输出 似乎低约50 dB。  我有损。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我发现 了问题。 激活2.1 安低音炮声道中的 AGL (馈送副)会导致此问题。 如果在 AGL 中将阈值设置为0dB、我无关紧要。

    显然 这是一个错误!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    我将尝试在我们的 EVM 上重新创建它。 如果我确实看到这是一个错误、我将通知我们的设计人员执行后续步骤。  

    您能否指定测试条件、电路板、PVDD 等  

    感谢您将此事提请我们注意。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳、

    EVM 上的2.1配置。 问题显示在我的定制板上、以24V 直流运行、在某种程度上与编程芯片的 include 文件相关。 关闭 EVM 中的低音扬声器 AGL。 保存 include 文件并加载我的板,子通道(驱动第二个放大器工作正常。 打开 AGL、保存包含文件和 提货单板、子级别降低约50 dB。  我已经解决了一个问题 、方法是将单声道配置加载到子放大器中、对子放大器上的 AGL 进行编程、并将子通道 AGL 留在2.0放大器上。