This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:我是否需要在 TPA3255的输入之前添加一个电阻器来保护输入免受开路影响?

Guru**** 2491815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891155/tpa3255-q1-do-i-need-to-add-a-resistor-before-input-of-tpa3255-to-protect-input-from-open-circuit

器件型号:TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3255

您好、专家、

我使用的是 TPA3255。 我发现电源和输出有很多保护、但我没有找到 TPA3255输入保护。

那么、TPA3255如何保护输入免受短路或开路影响?  我是否需要在 TPA3255的输入之前添加一个电阻器来保护输入免受开路影响?  

谢谢!

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel、

    保护输入意味着什么? 您是否担心在输入打开时会出现一些问题?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    请遵循数据表或 EVM 上的典型应用电路。 输入通过电容器进行交流耦合。 无需担心输入侧的开路/短路情况。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦和山姆、明白了!