This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106EVM-K:查询 TLV320AIC3106EVM-K 的设置

Guru**** 2491965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891574/tlv320aic3106evm-k-query-the-setting-of-tlv320aic3106evm-k

器件型号:TLV320AIC3106EVM-K

尊敬的先生:

我正在使用 TLV320AIC3106EVM-K、我使用 I2C 连接套件、将以下数据发送到套件、但当我尝试读回时、配置不正确、

1:针对下拉复位的硬件复位1ms。

2.延迟10ms  

W 30 00 00

W 30 01 80

5延时20毫秒  

6.宽3002 00

7 w 30 03 20

8 r 30 02 20

9 R 30 03 04  

REG02和03的配置与我的设置不同、我不知道原因?!

请帮我、致以诚挚的问候、

JBLIOU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JBLIOU 您好、

    必须发出写入命令、然后在执行后发出读取命令。 读取寄存器时、请忽略前4个字节。

    在下图中、您可以看到我写入了寄存器0x02和0x03。 当读取命令位于该位置时、它是单独执行的、并且在写入命令之后执行。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arran、

    感谢您的帮助、

    BR

    JB