This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:TAS5717的主芯片无法预测输入时钟频率

Guru**** 2491775 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891744/tas5717-input-clock-frequency-is-unpredictable-from-main-chip-with-tas5717

器件型号:TAS5717

大家好、

我的客户正在评估我们的 TAS5717的监控器产品、他们面临一个来自标量 IC 的 MCLK、SCLK 频率无法预测的问题。 它将动态变化。 问题是我们的 TAS5717性能是否不会受到动态输入时钟的影响。 动态范围将为 MHz 级别。

或者是否有任何工作可以处理这种行为。 感谢你的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS5717内部时钟错误处理系统将在输入 I2S 无效时使输出静音、然后在正确的 I2S 再次就绪后返回播放模式。

    此致、

    Matthew