This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:CTIA 标准

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/874016/tlv320aic3109-q1-ctia-standard

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

大家好、

因为我们对该器件非常陌生、所以需要您在这方面的专业知识。  TLV320AIC3109-Q1是否支持 CTIA 标准? 我们的客户正在查看数据表的图25、并询问 交换接地和麦克风引脚是否会使器件 CTIA 兼容。 此外、显示的配置适用于单声道耳机输出连接、这是否也适用于立体声耳机?  

非常感谢您的参与。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、  

    AIC3109兼容 CTIA、但如果没有外部开关、则无法同时支持 CTIA 和 OTP。 下面的器件可以同时支持 CTIA 和 OMTP。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您对此进行深入研究。 我们的客户仅计划使用 CTIA。 为了进一步说明、AIC3109数据表图25中显示的配置适用于单声道耳机输出连接、这是否也适用于立体声耳机?

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    Jejomar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、  

    AIC3109只有一个 DAC、因此虽然耳机可以"立体声"、但驱动它们的信号对于左右耳机驱动器是相同的。  因此、从这个意义上讲、它们将是单声道。  AIC3109提供了提供立体声数据的单声道总和的选项、但再说一次... 仍然是单声道。  

    此致、

    -Steve Wilson