This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:配置

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879008/pcm3168a-configuration

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件:PCM3168、 TLV320ADC3140

大家好、我需要一些帮助来了解 PCM3168编解码器与 FM 调谐器与模拟音频输出的连接。  

下面是我的系统的基本设计方框图。

请建议这是否是正确的连接方式?

我是否需要在 FM 调谐器和音频编解码器之间添加任何其他处理、或者 FM 调谐器差动模拟输出可以直接连接到音频编解码器。?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、马来语、  

    很抱歉、支持此器件的工程师目前正在出差、因此未能及时响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、马来语、

    PCM3168接受差分模拟输入、还支持 ADC 数据的 TDM 输出、因此我认为您无需在 FM 调谐器和 PCM3168之间进行任何连接。  

    您是否仅使用此器件的 ADC 功能、或者您是否也将 DAC 用于其他用途? 如果您只需要 ADC、我们有您可能感兴趣的更新器件。 我建议查看 TLV320ADC3140。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、  

    感谢您的回答。  

    是的、您是对的、我只需要具有 TDM 输出的差分模拟输入(无需 DAC)。  

    但我至少需要6个具有 TDM 输出 的差分模拟输入通道、我认为 TLV320ADC3140不支持6个差分模拟输入。  

    请告诉我您是否有其他更好的选择。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、马来语、

    我看到、遗憾的是、我们的音频 ADC 都不直接支持6个通道、但我们确实有一个 PCM186x 系列器件、它们具有4通道和2通道版本、如果有兴趣的话、可以共享同一个 TDM 总线。 否则、PCM3168可能仍是您的最佳选择。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zak、  

    我想到目前为止、这对我来说是可行的。 我将在我拥有硬件后对其进行测试。

    如果我在测试时有任何其他问题、我将再次回来。  

    谢谢!