This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:如何从 EVM 软件转储配置文件或.h 文件?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891491/tlv320adc3100-how-to-dump-the-configuration-file-or-h-file-from-evm-software

器件型号:TLV320ADC3100

您好!

是否可以从 EVM 软件转储.h 文件以便客户配置自己的系统? 如何实现?

谢谢。

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我认为 GUI 无法创建驱动程序开发所需的.h 文件、但我相信可以从 GUI 命令编辑器中复制/粘贴结果。  ADC3101/3100 CS GUI 是一款非常基本的 GUI、没有我们其他一些 GUI 的许多更深层功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回复。

    由于客户的项目日程安排很紧、而且他们在这方面的经验不多、因此您能否帮助共享相关的配置文件(我认为任何可行的操作都可以、他们可以根据这些操作进行修改)、以便客户可以开发自己的系统?  

    再次感谢!

    乔治