This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:384kHz 采样率下的音频信号输入通道选择

Guru**** 2582375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899866/tlv320adc6140-audio-signal-input-channel-selection-at-384khz-sampling-rate

器件型号:TLV320ADC6140

大家好、

我的客户正在考虑将 TLV320ADC6140 用作具有384kHz 采样率和差分音频信号输入配置的音频 ADC。 在384kHz 采样率下、最大音频信号输入通道数限制为2个通道。

是否可以使用通道1到通道4之间的任意2个通道?

有两个设计的通道吗? 通道1和通道2?

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科希-圣、

    任意两个通道均可用于384kHz 采样率。 如应用手册所述 、TLV320ADCx140支持的采样率和可编程处理块

    • 384kHz 采样率支持线性相位(deci_FILT = 00)和超低延迟(deci_FILT = 10)抽取滤波器响应。 384kHz 操作不支持 AGC 和 DRE、双二阶、通道求和器和数字混频器块。 384kHz 时最多支持两个通道、它们可以是模拟通道、数字通道或两者的组合。

    此致、
    佩德罗