This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 大家好、我对音频编解码器采样率有疑问。

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873978/hi-i-have-a-question-about-audio-codec-sampling-rate

您好!

我从采样理论中学到的是、如果采样率大于最大信号频率的两倍、则可以完全重新转换信号。

音频频率为20至20kHz。 那么、我们为什么要使用采样率为96kHz、192kHz 甚至更快的音频编解码器?

更快的采样率会给我们带来更清晰的声音?

或者它与位有关吗?

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问得好。  较快的采样率可实现较低的延迟信号处理、这有助于消除回声、主动噪声消除和其他类似的音频处理控制环路。

    我们的许多音频 ADC 和编解码器仍具有模拟带宽、该带宽在音频带宽之外不会太远、即使在采样率较高的情况下也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回复!

    我明白了!

    谢谢、

    此致、

    Yun