This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:ADC BQ 设置

Guru**** 2491775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890851/tlv320aic3100-adc-bq-setting

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

我们的客户希望使用具有 ACEV-1A GUI 的 TLV320AIC3100EVM-U 评估 ADC 处理端的 BQ 滤波器。
即使我们选择了 PRB_R5处理块、我们也无法在 GUI 上找到 BQ 系数设置窗口。

这是一个原始问题、但我们是否应该将 PPS GUI 与 TLV320AIC3100EVM-U 配合使用?

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫奇之山  

    您始终可以使用 TIBQ 系数计算器、并使用命令行窗口手动编写寄存器。  

    以下脚本中的默认寄存器值:

    宽30 00 04  

    #biquad A

    W 30 0e 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Biquad B

    W 30 18 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    双二阶 C

    W 30 22 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    双二阶 D

    W 30 2C 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    #biquad E

    W 30 36 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    宽30 00

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve - San、

    感谢您的支持。

    我明白了、没有图形工具。

    我们将要求客户写入每个寄存器值。

    此致、

    Mochizuki