This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:帧速率

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899887/tlv320aic34-frame-rate

器件型号:TLV320AIC34

您好!

我的客户需要8kHz 帧速率。

在256时钟模式下、可以通过2.048MHz BCLK 实现。

我的理解是否正确?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    客户使用器件作为主器件还是从器件? 仅当器件配置为主器件时才使用256 clk 模式。 如果客户希望自己输出256个时钟、则应该使用2.048MHz BCLK。  

    此致、

    Aaron