This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM512XSW-Linux:驱动程序支持 ALSA

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/874279/pcm512xsw-linux-driver-support-alsa

器件型号:PCM512XSW-Linux

各位专家、您好!

我对 PCM512XSW-Linux 有疑问。
我们的客户寻找具有 Linux 驱动程序的 DAC。 但是客户需要 ALSA 支持的驱动程序。
遗憾的是、我没有 Linux 驱动程序经验、因此无法区分支持 ALSA 的是什么。
那么、您能否告诉我该驱动程序是否支持 ALSA?

客户需要尽快回答、因此我期待立即收到您的回复。

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我的理解是、此驱动程序与 ALSA 兼容。  menuconfig 文件甚至被注释为:

    符号:Snd_SOC_PCM512x_I2C [=y]
    类型:三态
    提示:德州仪器 PCM512x 编解码器- I2C
    位置:
    ->设备驱动程序
    ->声卡支持(声音[=y])
    ->高级 Linux 声音架构(snd [=y])
    ->用于 SoC 音频支持的 ALSA (snd_SOC [=y]) 

    我们的团队不再支持 Linux 驱动程序的创建、我们也没有专家来介绍如何创建这些驱动程序。  该器件在 Linux 系统中非常常用、因此我认为该驱动程序应该足够了。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的快速回复。

    我了解这一点、可以通过 ALSA 支持 Linux、我们无法提供有关 Linux 驱动程序的支持。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi