This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:数据表中的引脚定义不一致

Guru**** 2658405 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891548/pcm1860-pine-define-is-not-consistent-inside-the-datasheet

器件型号:PCM1860

团队、

我看到 PCM1860数据表中的引脚定义不一致。 请您澄清哪一个是正确的吗?

第8页:P24是 MD3、P23是 MD2

第75页:P24是 MD2、P23是 MD3

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我检查了器件的安装和接合图、并确认 P24是 MD3、P23是 MD2。 感谢您提请我们注意此差异、我们将在下一版数据表中对此进行更正!

    最棒的

    Zak