This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:TAS2770具有 TDM/I2C 模式、因此如何针对 I2S 进行配置

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895727/tas2770-tas2770-having-tdm-i2c-mode-so-how-to-configure-it-for-i2s

器件型号:TAS2770

我们有 TDM/I2C 模式、我们将它连接到 FSYNC、BCLK、SDIN、SDOUT 和外部 d3vice、然后在使用单通道时如何为 I2S 接口配置它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shubham、

    TAS2770支持 I2S 和其他类似的音频协议。 但是、您需要逐步配置 I2S 模式。 如 TDM 端口部分( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2770.pdf#page=25 )所述,您可以配置帧极性、帧起始、位长度、通道偏移等 所有这些参数都必须根据 I2S 协议的特性进行相应设置。 如果您使用的是单通道、则需要将 I2S 接口配置为立体声模式(立体声模式适用于单声道和立体声)。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复... 我的问题是、我们要将此 TAS2770器件连接到 SAI 端口上的处理器。

    因此我们进行了连接  

    TAS2770       向上

    SDIN -        TXD

    SDOUT -      RXD

    SBCLK -      TXC

    FSYNC -      TXFS

    考虑到 TXFS 信号、是否需要在处理器和 TAS2770之间使用 D 触发器。

    因为我们物理连接 TDM、然后配置 I2S。  

    正在等待您的回复。

    此致、

    Shubham Jagtap

    9970578105

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shubham、

    您能否提供有关 SAI 端口协议的详细信息? 此外、您能否提供此端口使用的数据格式? 这只是为了验证它是否与 TAS2770兼容。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    请查找以下 SAI 端口详细信息、并建议接口兼容性。

    从处理器端提供的功能

    具有独立位时钟和帧同步的发送器、支持8条数据线
    •具有独立位时钟和帧同步的接收器、支持8条数据线
    •每条数据线最多可支持32个字的帧大小
    •8位和32位之间的字大小
    •字大小分别配置为帧中的第一个字和剩余字
    •用于每个发送和接收数据线的异步128 x 32位 FIFO
    •支持在发生 FIFO 错误后正常重新启动
    •支持在发生 FIFO 错误后自动重启、无需软件干预
    •支持将8位和16位数据打包到每个32位 FIFO 字中
    •支持将多个数据线 FIFO 组合成单个数据线 FIFO
    •用于监控发送和的独立32位时间戳计数器和位计数器
    接收进度

    此致、

    Shubham Jagtap

    9970578105

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shubham、

    感谢您分享有关西港的详细信息。 端口兼容性没有任何问题、TAS2770支持不同的数据、我认为8位数据是唯一不支持的格式、但其余配置可以应用于 TAS2770接口。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的确认。