This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:原理图审阅

Guru**** 2491835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891437/lm3886-schematic-review

器件型号:LM3886

我使用 LM3886创建采用单电源的音频放大器。 在仿真期间、我发现我没有输出。 在测试电路中的不同点后、我发现我在电阻 Rb 之后丢失了信号。 我目前正在为大学课程设计此设计、并正在竭力寻求帮助。 我将附上我当前电路设计的图片。 如果是 needed.e2e.ti.com/.../LM3886_2800_Rev1.4_2900_.docx、我还可以附加 multisim 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logan、您好!  

    我查看了您的原理图、发现 CC 为120F。

    这将导致高频截止滤波器(RB 和 CC)为2.65e-7Hz。 考虑到这是一个非常低的频率、整个信号似乎被截止滤波器衰减。 我相信您也会发现以下步骤对您有所帮助:  

    https://www.circuitbasics.com/design-hi-fi-audio-amplifier-lm3886/

    此外、您的电流增益选择为34dB、这有点高、可能会导致音频失真。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caro Gomez、

    非常感谢! 这是我的愚蠢的监督。 CC 应为120pF。 我应该更加关注细节。 我从一开始就担心增益值、但我的截止日期是。 我还意识到、我的某些组件将很难找到。 如果我能找到时间、我将进行一些调整。 非常感谢您的帮助。 我没有任何在音频设计方面具有专业知识的人。  

    谢谢、

    Logan Isner