This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:有关 TPA3138D2的 SYNC 问题

Guru**** 2569135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2, TPA3100D2, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882109/tpa3138d2-sync-question-about-tpa3138d2

器件型号:TPA3138D2
主题中讨论的其他器件: TPA3100D2TPA3118D2

您好、先生、

 我的客户对 TPA3138D2中的同步功能很感兴趣。 请帮助查看以下问题。

1.为什么两个 TPA3138D2之间需要4.7K 电阻器?

2. TPA3100D2之间是否需要一个电阻器来实现器件同步?

TPA3100D2能否与 TPA3138D2同步?

谢谢。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    TPA3138没有 Sync 引脚。 您是指 TPA3128器件吗?

    有 RC 滤波器(4.7K+47pF)来过滤高频噪声。  

    TPA3100是旧器件、我不确定同步频率是否与 TPA3128相同。

    如果同步频率相同、则 TPA3128 SYNC 引脚可以连接到 TPA3100。

    我们需要查找 EVM 板进行检查。  

    如您所知、这是一个旧器件、我们需要一些时间来检查它。

    您还可以选择新器件 TPA3118D2、与 TPA3128的 SYNC 引脚连接良好。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 我是说 TPA3156、而不是 TPA3138。。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    TPA3156 SYNC 引脚设计与 TPA3128相同。

    此致、

    Derek