主题中讨论的其他器件:TAS6424
前面的问题描述了 TAS6424数据表的许多问题、我还有几个后续问题
- 之前的查询专门询问了如何清除全局故障2寄存器(0x12)中的故障
- 寄存器0x10 (通道故障)和0x11 (全局故障1寄存器)中的故障会怎么样?
- 是否必须遵循任何特定的定序才能清除过流?
很抱歉、我会很紧张、但我必须开始与 Linux 驱动程序维护人员进行讨论、如果我有线索、这会加快进度。
目前、tas6424 Linux 驱动程序有很多问题(写入0x21.7以清除的顺序不正确、以及正在清除的内容)。
是否有更新的数据表来澄清这些问题?