This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3106D1:磁珠的输出 LC 值

Guru**** 2644695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3106D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891207/tpa3106d1-output-lc-value-of-magnetic-beads

器件型号:TPA3106D1

根据推荐的输出 LC,使用磁珠公称2512067007y3 --这是一个3A、1206封装磁珠,但 PCB 空间有限。 我想用0805封装3A 磁珠 blm21p221sn 替代它。 它是否会影响 tpa3106d1的行驶能力? 它是否会影响声音质量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    输出功率和负载阻抗是多少?

    如果 ist 大于 Iout、则没关系。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、哪个电流参数是唯一引用的?

    2、电流负载为4 Ω 8W、未来可能会使用更高的功率负载。 是否可以选择当前磁珠 (0805封装3A 磁珠 blm21p221sn) 和电容(1nF)?

    负载阻抗和功率与 LC 输出器件的选择之间有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    1) 磁珠的额定电流和阻抗(100MHz 时)。 更大的阻抗更适合 EMI。

    2) 2)这对于您的应用来说是合适的。  

    3) 3)低阻抗在相同输出功率下具有高电流。 因此、您需要选择高额定电流磁珠。

    此致、

    Derek