This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4755:能否告诉我 LM4755的工作温度?

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882280/lm4755-could-you-please-tell-me-the-operating-temperature-for-the-lm4755

器件型号:LM4755

请告诉我 LM4755的工作温度吗? 它似乎只 在 器件型号为 LM4755TSX/NOPB 的一个型号中提供。 我看到几个位置的温度范围在-20到80摄氏度之间、但 在数据表的第3页上、它建议在-40到 +85摄氏度的温度范围内工作。我在更多的位置看到-20到80摄氏度、所以我认为这是正确的、 但我想知道官方的答案。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    是的、此器件的正确范围是额定工作温度范围(-40°C 至85°C)。 我认为-20°C 至80°C 的温度范围以前是封装的工作范围。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.