This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:模拟线路输出变为 SPDIF 输出

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2902C, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899979/pcm2902c-analog-line-out-turn-to-spdif-out

器件型号:PCM2902C
主题中讨论的其他器件: PCM9211

大家好、

PCM2902C 是否适用于模拟线路输出到 SPDIF 输出?

或者您有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    PCM2902C 是一款 USB 音频类器件。  是否还需要 USB 音频?

    如果不是、请考虑 PCM9211、它具有 ADC 以获取线性输出连接、对其进行数字化、然后通过集成的 DIT 块将其发送出去 S/PDIF。