This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:调制摆幅

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899629/tpa3221-modulation-swing

器件型号:TPA3221

您好!

我只想知道器件输出在削波期间开始注入500ns 脉冲之前可以实现的最小和最大 PWM 占空比?

(放大器的最大调制输出)

我的客户需要此信息来评估此器件是否符合其需求。

谢谢。

B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我们这方面的客户规格是什么? 为什么他们对此时的 PWM 占空比感兴趣?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将通过电子邮件向您发送一份 PM、其中包含客户详细信息。

    此主题可用于发布您的最终答案。

    B.R M.A.M